This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:要求审查 TLV 系列 LDO 布局设计

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969623/tlv707-asking-for-the-tlv-series-ldo-layout-design-review

器件型号:TLV707

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TLV 系列 LDO。

您是否会查看原理图和布局并提供意见?

设计材料

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、  

    我能够查看该设计。  

    似乎:

    u200 = U701 [第4页]

    U306 = U702 [第5页]

    U305 = U703 [第5页]

    U403 = U710 [第6页]

    从表中看不到 U303

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    是的、你是对的。 很抱歉、设备 ID 错误。 客户在您的列表中更改了 ID。

    请您审核并提供您的意见吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 标签

    原理图标签

    输入

    输出

    器件型号

    原理图审阅

    U200

    U701

    +3V3_AON

    +1V8_AON

    TLV73318PDBVR

    建议将 NC 连接到 GND 以提高热性能

    U306

    U702

    +3V3_AON

    +1v8_ETH

    TLV75718PDBVR

    建议将 NC 连接到 GND 以提高热性能

     

    如果上拉 GPIO 能够吸收网络产生的电流(330uA)、EN 下拉网络将工作

     

    U305.

    U703.

    +3V3_IO

    +1v8_EMMC

    TLV73318PDBVR

    建议将 NC 连接到 GND 以提高热性能

     

     

    U303

    -

    +3V3_VAD

    +1V8_AFE

    TLV75718PDBVR

    未找到

    U403.

    U710

    +3V3_AON

    +1v8_DDR

    TLV70718PDQNR

    为确保稳定性、请确保输入电容器 ESR 低于200mΩ Ω

    最棒的

    Juliette