This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BMS:解决方案或参考设计建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970152/bms-solution-or-ref-design-proposal

主题中讨论的其他器件:BQ25155BQ25505

您好!

我的一位客户正在启动 BMS 项目、他们需要一些建议。

-锂离子电池(paralel 中的一个或多个、仅一个串联-3.7V)

狮子电池没有保护电路。 永久安装电池时是否需要保护电路?

-充电通过小型太阳能电池进行(另外通过 USB)

-低功耗

-精确检测电池电量状态、最佳情况、并进一步考虑自放电和老化问题

-布局小巧,价格便宜

您建议使用哪些组件来涵盖主要功能? 您会建议哪些可选组件?

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -通过 USB 的充电电流为500mA、 通过太阳能电池的充电电流要小得多

    -放电电流最大值10mA、瞬态峰值~1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    TI 没有提供电池组保护、电量监测功能和充电功能的单个 IC。  强烈建议所有电池都使用电池组保护器、以防止过压、更重要的是防止过流和欠压。  充电器通常具有冗余过压保护功能、可防止过度充电。  具有 NVDC 电源路径的充电器还具有最后的解决方案(通常为高电流和极慢响应)过放电保护和(<=2.5V)欠压保护。   

    尽管如此、我建议使用具有集成 ADC 的 BQ25155线性充电器。  主机软件可以使用 ADC 来测量瞬时电压和电流。  虽然仅这些测量值不足以计算电池容量、但主机软件和存储器可能会通过这些测量值计算电池容量。  如果太阳能电池板 MPP 为4.2V-4.9V、并且 ISC > 10mA 左右、那么主机也可以使用 BQDPM 的 VINDPM 功能来防止充电器在充电时使高阻抗太阳能电池板源崩溃。

    如果太阳能电池板电压 MPP 小于4.2V、那么我建议添加一个诸如 BQ25505的升压充电器、此充电器的 VBAT_SEC 输出与 BQ25155 BAT 输出并联。

    此致、

    Jeff