This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702-Q1:是否将引脚设置为断开?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970242/tps3702-q1-set-pin-open

器件型号:TPS3702-Q1

您好!

对于引脚 FMA 分析、如果将 SET 引脚保持断开、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    SET 引脚是一个逻辑引脚、可选择两个精度带中的一个、数据表未提及 SET 引脚是在内部上拉还是下拉。  如果 SET 引脚保持断开状态、精度可能会在两个精度带之间反弹或进入可能损坏装置的"中间状态"。