This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:在没有 OTP 电源序列和嵌入式电源控制器的情况下运行?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969436/tps659037-operating-without-otp-power-sequence-and-embedded-power-controller

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: TPS22976

您好!

我有一个单独的低功耗常开微控制器、通过 I2C 连接到 TPS659037 PMIC。 PMIC 为其他芯片供电:FPGA、DDR 等
我的 FPGA 需要1.0V/0.85V、而不是 OTP 默认1.15V、我希望通过三相 SMPS 提供高达9A 的电流。

是否可能使用 PMIC 来避免 OTP EPC 控制的电源序列、而是通过使用我的微控制器来实现它们? 这种方法有什么限制?

基本上、我可以启动 PMIC、使其不提供任何输出电压、但可以访问 I2C 寄存器吗?

为了避免 OTP 电源序列意外激活、我需要做些什么? 将上电引脚和一些其他配置引脚连接到 Gound/VCC?

此致、

安东·塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anton、

    我已将此问题分配给该器件的专家。 您可能会在今天美国时间结束前收到回复、但如果在1月11日星期一之前没有回复、请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否意味着您需要2个独立的电源轨: 1V@9A 和0.85V@9A 。

    您是否希望这2个电压轨从0V 开始并在  加电时斜升至1V 和0.85V?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要、我只需要一个可配置为0.85V...1.0V 之间的单个主电源轨、独立于 FPGA 型号。

    是的、我希望所有电源轨都从0V 开始、因为我需要与 OTP 默认值不同的配置。

    此致、

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何 SMPS 电源轨均可在0.7V 至1.6V 范围内以10mV 为步长进行调节、或在1V 至3.3V 范围内以20mV 为步长进行调节。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一直在广泛阅读有关 TPS659037的所有文档、因此我知道可以在器件处于工作状态时调整电压。

    我的问题是关于器件启动和避免激活 OTP 定义的电压。

    1) 1)您能否在发出 OFF2ACT 序列之前确认 I2C 接口可用且处于活动状态? 我没有找到有关它的信息。
    因为、如果 I2C 在 OFF2ACT 之前未激活、我无法调整 OTP 定义的启动电压。
    我提出这一要求的原因是、我找到了一个寄存器映射文档、其中非常简要地提到了睡眠模式下的 I2C 访问和可以打开/关闭的 RC15MHZ 振荡器。
    "RC15MHZ 振荡器在睡眠模式下关闭。 将睡眠模式(默认)下的功耗降至最低";打开时"允许在睡眠模式下进行 I2C/SPI 访问"。 这是唯一一个仅提及 RC15MHZ 振荡器的文档、I2C 似乎需要该振荡器?

    2) 2)如果 I2C 可用、为了避免 OTP 默认值在任何时间点(稍后会)变为有效、我必须遵循哪些预防措施? IE 是否避免复位? 避免 ACT2OFF、OFF2ACT?

    3) 3) SMPS12和 SMPS3的默认值分别为1.15和1.35。 如果存在在任何时间段内提供 OTP 默认电压的风险、我甚至无法在原理图中将它们连接在一起以构建三相系统。 我需要的是1.0V。 我无法为 FPGA 提供1.35V 电压、稍后再进行调整。


    最后、如果我在 OFF2ACT 之前无法使用 I2C 接口和/或 OTP 值即使通过 I2C 覆盖也可能变为有效、
    我可以考虑的唯一解决方案是:我可以将 TPS22976负载开关置于每个 SMPS 的输出端。

    此致、

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    感谢您的详细解释! 必须先执行 OTP、然后再写入 I2C。 您的案例的解决方案应该是外部的。

    此致