This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 充电器电流监控器问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969738/bq25703a-bq25703a-charger-current-monitor-question

器件型号:BQ25703A

大家好、

 我的客户在其充电器应用中使用 BQ25703A。 他们希望通过0x29监控充电电流并将其报告给他们的系统。 它们使用外部电流表、CV 模式下的充电电流约为200mA。 但当读取0x29时、在连续模式(1S/时间读取)和一个关闭模式下、它们将随机获得0x00 (0mA)或0x02 (128mA)。 结果正确吗? 是否有任何方法可以提高精度? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    ADC LSB 为64mA。 该器件旨在实现更高的电流测量、预计在小电流范围内会出现波动。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

     那么、如果客户需要监控196mA 电流、您有什么建议吗?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    一种选择是将 Rsns 增大到20m Ω。 它将分辨率提高2倍。  

    此致、

    林红