This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968:要求审查 TPS22968设计布局

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22968

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969622/tps22968-asking-for-the-tps22968-design-layout-review

器件型号:TPS22968

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TPS22968。

您是否会查看原理图和布局并提供意见?

设计材料

 

 

密码:TI

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我无法打开 BRD 文件以查看布局。 您是否可以拍摄布局的屏幕截图、或者如果可能、将其放入 PDF 中?

    其次、我看了一下您的原理图。 我建议仅使用一个 CT 电容器并将 CT1和 CT2连接到它。 这将是导通时间的一半、因此电容器值需要加倍。 有关更多信息、请参阅数据表上的第10.1.1节。

    我还需要确认 POWER_STB 和 VAD_EN 的 EN 信号的极性。 我看到引脚被拉高、我想知道这些信号是否悬空并拉至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    您是否要安装 PADS FREE 查看器进行此检查? 它将为您缩短时间。

    txn.box.com/.../ux6jvebpfm2fcesqkna1bqazvtytn0x4

    感谢您的反馈和帮助!

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    遗憾的是、我过去尝试过使用焊盘、但它似乎无法在我的系统上工作。

    请发送 pdf/picture 或符合 Altium 标准的布局格式。 此外、请确认使用单个 CT 电容器和此系统的控制信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    Woe2e.ti.com/.../tps22968.pptx

     请参阅此处 PPT 中的截屏并提供建议意见吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    请参阅有关控制信号极性和使用单个 CT 电容器的问题。

    我看了一下布局、还有几条评论:

    VIN 和 VOUT 旁路电容器看起来靠近电源路径。 这是可以接受的。

    2.您只能使用一个 CT 电容器来节省空间,并将其尽可能靠近设备放置。 它们现在的距离是可以接受的。

    我注意到在 U705中使用了散热过孔、在 U706中、器件下方有一个 GND 平面。 两者都是可以接受的、但如果可能、GND 平面最好更快地散热。 如果可能、请在 U705中使用类似的布局。

    如果您有其他问题、请告诉我。