This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22964C:有关 OCP 保护行为的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22964C, TPS22948, TPS22919, TPS22958, TPS2553, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969819/tps22964c-question-about-ocp-protection-behave

器件型号:TPS22964C
主题中讨论的其他器件: TPS22948TPS22919TPS22958TPS2553TPS22950

大家好、

我的客户询问 TPS22964C 输出短路保护行为。

您能建议 OCP 功能操作吗?

当 OCP 条件消失时、TPS22964C 是否会再次重新启用或只是锁存?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否标记了正确的器件? TPS22964C 没有过流保护。 该器件具有反向电流阻断功能。

    TPS22948和 TPS22919等器件是通过电流限制或短路保护提供某种形式过流保护的器件示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    感谢您澄清 TPS22964C OCP 功能、现在我了解到该器件中没有 OCP 功能。

    我的客户请求3A 负载开关、如 TPS255xx。 因此、我尝试检查了我们的合适解决方案。

    我建议使用 TPS22958和 TPS22964C。 很显然、TPS22964C 不能进行设计。

    那么、您还有其他建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是指 TPS2553吗? 我认为这是我们的器件不具备的 USB 开关。 当您说 TPS255xx 时、您指的是哪种器件?

    虽然我们确实提供了许多可处理3A 电流的负载开关、但没有太多具有集成保护功能的负载开关。 最靠近头部的开关是 TPS22950、其连续额定电流为2.7A、但可将电流限制设置为3.5A。

    我想您可能需要查看我们的高侧开关产品系列、该产品系列具有更多集成保护功能、例如可调节电流限制和热关断。 请在以下位置查找产品系列:  https://www.ti.com/power-management/power-switches/high-side-switches/overview.html 

    根据建议、如果您以5V 电压运行、TPS1H100可能会起作用。