This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:bq24078

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24078, BQ24072, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970263/bq24078-bq24078

器件型号:BQ24078
主题中讨论的其他器件: bq24072BQ24073

您好、先生、

我的客户将使用 bq24078进行4.2V 电池供电、下面的 TD 是什么意思?

您是否有供分享的参考原理图?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    bq24072和 BQ24073器件上的 TD 功能是指这些器件上可用的引脚、而不是其他器件上可用的引脚。 它为用户提供了禁用终端的选项。 具有 TD 引脚的器件的配置是相同的、其中 TD 引脚被拉至高电平以禁用充电器端接、或被拉至 VSS 以启用充电端接。 注意:仅在启动时检查此引脚。