This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:充电电流如何受到负载电流需求的影响

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970154/bq24133-how-is-the-charge-current-affected-by-the-load-current-demand

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件: BQ24170

我们认为、我们可以将其集成到我们的设计中、以实现2.5A 的完整充电电流(连接到18650的3s2p 电池组)、同时通过交流/直流 PSU 为系统提供~3A 的电流(@ 15V)。
交流/直流 PSU 提供 V_IN (bq24133数据表中的命名适配器)、并可为系统提供高达7.6A 的电流。

尽管系统从 PSU 消耗的电流超过此值、但此 bq24133是否能够提供2.5A 的满充电电流?
bq24133不会将总电流限制为2.5A 吗?

我们还将查看更高的电流24170、因为我们可能希望提供4A 充电电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayt、

    BQ24133和 BQ24170中采用的 DPM 方案监控进入 IC 的输入电流(进入 PVCC 引脚的电流和被传送到系统的电流之和)。 此电流限制使用 R_AC 值进行设置。 当超过此限制时、充电器将降低充电电流、以确保向系统输送电力。

    请注意、对于您的高电流应用、您需要选择不同的 R_AC 电阻值、或者通过将 ACN 和 ACP 短接在一起并将 ACSET 上拉至 VREF 来根本不使用 R_AC。

    此致、

    Ricardo