This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:生成-5V 输出的输入范围

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761, TPS62825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969169/lm27761-input-range-to-generate--5v-output

器件型号:LM27761

大家好、团队、

新年的问候!!!

我们计划 在设计中使用 LM27761低噪声稳压开关电容器电压逆变器。

要求如下:

输入电压范围:5V+/-5%

输出电压范围:-5V +/- 5%

输出电流:最大250mA

工作温度范围:-40至+70摄氏度

请告诉我们、当 VIN 为 5V+/-5%时、LM27761是否能够提供-5V 容差(+/-5%)?

由于我们没有可用于此目的的 webench 仿真模型、因此我们使用了 LM27761 EVM 中的电路来确保无故障设计。

请提供您宝贵的意见。

此致、

Rajesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    感谢您与我们联系!

    由于电压与电源电压反相并具有内部 LDO、因此很难建议电荷泵的容差、并且它将具有额外的功率耗散。

    我建议将输入电压设置得更高、以将器件调节至-5V、并且在总温度范围容差下、该容差取决于外部组件和器件布局。  在 EVM 上使用250mA 负载时、电压调节是否为-5%?

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    感谢您的回答。

    您能否具体说明实现-5V 输出所需的 VIN 范围。 反馈电阻器为1.54M Ω 和500k Ω。

    在我们的设计中、我们有两个可用的电源轨:一个是+5V、容差为+/-5%;另一个是+5.6V、容差为+/-5%。

    我们了解到 LM27761采用 LDO 和电荷泵配置来生成负电压输出。 在这种情况下、您认为可获得-5V 输出的可用范围更大。

    我们正在考虑的另一种选择是、如果我们提供+5V 作为 LM27761的输入、那么即使我们相应地设置反馈电压、我们如何估算输出电压为多少。

    我们尚未使用 EVM 板对此进行测试、但我们只是查看了 EVM 设计、因此不确定 EVM 容差。

    正在等待您的回复

    此致、

    Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    器件的电阻分压器必须高于50kOhm、您的建议值对我来说似乎可以。 高于5.4V 的电源电压将有助于获得所需的-5V 输出电压。

    然而、器件的正常工作输入电压范围为 2.7V 至5.5V。 一个具有+5.6V 容差的电源轨超出了器件规格。 您能否检查是否可以将输入电压调节到给定的范围?

    另一个问题是电源的+/-5%容差。 您期望器件电源进入电容带的频率如何?  由于输入范围的器件绝对最大值为5.8V、且电压高于此值将损坏器件。

     

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    感谢您能很快回来。

    是的、那么5.6V 电源存在问题。 在这种情况下、我们希望使用板载可用的+5V 电源进行驱动。

    不过、仍然想知道如何根据 LM27761电路中的输入电源电压估算输出电压? 现在、在提供+5V 作为输入电源并具有相同的分压器后、我们通常能够获得-5V 电压吗? 请发表评论。

    实际上、其他电路需要5.6V 电压、因此我们无法对其进行调优。 在这种情况下、我们希望使用开关逆变器稳压器、它可以将12V +/-5%用作输入并提供-5V 输出。 您能否建议一些经济的小型解决方案作为备份选项。

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

     LM27761的压降 取决于外部元件、负载和输出阻抗等因素。 本培训中对此进行了详细介绍:  training.ti.com/webinar-inverting-buck-topology

    5.6V 电源轨我有两个建议。 第一种选择是高电压电荷泵、而不 是 TPS63710 、另一种选择是使用极性反转的直流/直流降压转换    器来获得与 TPS62825降压转换器类似的负电压。请根据您的应用要求进行选择。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Tanvee 提供的所有澄清和及时的支持。

    如果我们需要任何其他澄清、我们将返回给您。

    此致、

    Rajesh