大家好、团队、
新年的问候!!!
我们计划 在设计中使用 LM27761低噪声稳压开关电容器电压逆变器。
要求如下:
输入电压范围:5V+/-5%
输出电压范围:-5V +/- 5%
输出电流:最大250mA
工作温度范围:-40至+70摄氏度
请告诉我们、当 VIN 为 5V+/-5%时、LM27761是否能够提供-5V 容差(+/-5%)?
由于我们没有可用于此目的的 webench 仿真模型、因此我们使用了 LM27761 EVM 中的电路来确保无故障设计。
请提供您宝贵的意见。
此致、
Rajesh Kumar