This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:具有更高输入电压的 TPS561201 P2P 器件?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970211/tps561201-tps561201-p2p-device-with-higher-input-voltage

器件型号:TPS561201
主题中讨论的其他器件:TPS54202H

您好专家、

我们是否具有 TPS651201的 P2P 器件、但具有更高的输入电压(超过24V)?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    您可以尝试 TPS54202H。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    非常感谢您的支持!

    此致,

    丹东