This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:新产品更新#39;s 内容

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970144/tps92200-new-product-update-s-contents

器件型号:TPS92200

尊敬的 TI 团队

我对以下新产品更新的内容有疑问。
https://www.ti.com/lit/ml/slyp741/slyp741.pdf?ts=1610411673479&ref_url=https%253A%252F%252Ftraining.ti.com%252F

TPS92200D1可通过模拟调光或 PWM 调光来控制 LED 电流。 如何切换控制方法?
(我没有引脚来切换控制方法、所以请告诉我。)

使用 TPS92200控制 LED 电流时、可控制 LED 电流的百分比是多少? (是否可以将 LED 电流控制在接近0%?)

新产品更新介绍了电池应用中使用 TPS92200的电路。 为什么您介绍 TPS92200还可用于电池电路?
(我认为配置比 BQ 产品更便宜、但如果有其他原因、请告知我。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

       感谢您参加我们的新产品更新大会、以下是您的问题的答案:

       TPS92200D1在将信号施加到"DIM"引脚时调整调光模式、如果您向"DIM"引脚施加0.65V 至1.2V 的电压、则会进入模拟调光模式、如果您向"DIM"引脚施加 PWM 信号、 它将进入 PWM 调光模式;

       2.我们建议在1%到100%之间调节电流,如果您将“DIM”引脚拉至接地或低于0.3V,电流将为零;

       3.是的、您答对了、与 BQ 解决方案相比、TPS92200可用作成本优化型解决方案。

    BR

    肖恩