This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165-Q1:宽输入电压范围

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165-Q1, TPS62293, TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969421/tps61165-q1-wide-vin-range

器件型号:TPS61165-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62293TPS61193

您好、先生、

我是否知道有任何24V 输入电压 LED 驱动器器件、其功能与 TPS61165-Q1相同?

我的客户将在仪表板上使用此设备来进行摩托车或 摩托车。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

       您的 CNA 可针对高输入电压应用尝试使用 TPS62293/4。 但是、如果您可以为我们提供详细规格要求、我们可以帮助您找到最合适的器件。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    TPS62293是一款降压转换器、不是 LED 驱动器。

    我的客户需要一个输入电压为24V 至36V、输出电流为200mA 的 LED 驱动器(单通道、串行 LED 12个)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

      抱歉、出现拼写错误、是 TPS61193/4。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的分享、但我正在寻找采用小型封装的 LED 驱动器、TPS61193/4无法满足我客户的要求。