This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:欠压阈值、开始电流计算

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969791/tps2660-undervoltage-threshold-starting-current-calculation

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPS5430

1.‘TPS26602-Design Calculator Rev1p0的 UV_Final 为1.29V,该值是从哪里获得的? 手册的欠压阈值为1.08V-1.225V;
2.‘TPS26602-Design Calculator Rev1p0’中的电源故障检测是什么? 手册中的描述在哪里?
3.在‘TPS26602-Design Calculator Rev1p0’中,ILimit 比 Imax 大10%,启动充电电流为 Imax 的1/10。 您如何理解这些结论?
在下图中、如果 TPS26602的负载是 TPS5430、则需要如何在启动期间评估电阻负载?计算 PD (负载)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui sun:

    1A)在设计表中、UVLO 上升阈值取值为1.19V。 它与数据表中显示的值相同

    2A)电源故障检测与 UVLO 下降阈值相同。 请参阅数据表中的公式12

    3A)我们建议将 ILimit 设置为10%以上、以避免在最大负载电流下发生误跳闸。 电流限制精度为+/-5%、因此比最大负载电流高10%可确保在所有环境条件下支持负载。

    如果需要、您可以设置更高的充电电流。

    4A)独立测试 TPS5430并观察其导通电压下消耗的电流。  其启动期间的等效电阻负载=导通电压/测量电流

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh,

      是否有降压启动电流的简单公式? 因为我手头没有电流探头、所以测试启动电流并不容易。

    此致、Rengui sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui sun:

    TPS5430由不同的产品组处理。 您能不能发布标题 为 TPS5430的新问题以联系合适的团队。

    谢谢!

    Rakesh