This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:有关禁用和反向电流保护行为的问题

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968733/tps25947-question-for-behavior-under-disable-and-reverse-current-protection

器件型号:TPS25947

各位专家、您好!

我对 TPS25947的行为有疑问。

首先、我想知道哪些功能在 EN 引脚禁用时仍然有效。
在这种情况下、是否所有电路都关断且任何引脚复位(FLT、AUX OFF)、并且仅用作输入电压与输出电压之间的 B2B 二极管?

其次、我想了解"快速"反向电流事件和"慢速"反向电流事件的详细阈值。
请提供。

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kazuki Kuramochi、

    当 EN 引脚禁用时、内部 HFET 和 BFET 均关闭。 输出和输入之间没有连接。

    该引脚上的高电平(>VUVLO)可使内部电源路径(BFET + HFET)开始导通、并允许电流从流入流出。 当 EN/UVLO 保持低电平(< VUVLO)时、内部电源路径关闭。 因此、流经器件的电流和输出电压将降为零。

    FLT/AUX 的状态为:
    该器件仅对反向电流具有快速关断响应。 这些是数据表中也存在的阈值:
    慢速反向电流是什么意思? 我无法获取它。
    感谢您的查询!
    此致
    Kunal Goel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kazuki Kuramochi、

    以上答案是否对您有所帮助? 我可以闭合线程吗?

    此致

    Kunal Goel

    ------------------------------------------------------------------

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。