This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2775:输出电流保护

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969341/lm2775-output-current-protection

器件型号:LM2775

您好!

在我的应用中、当输出上升至5V 时、输出侧会出现大负载电流(大约1A)。

Vout 达到5V 后、该电流消失、输出看起来正常。  

根据数据表、 输出电流限制保护为250mA (典型值)。

保护电路如何工作?

在不停止输出的情况下限制输出电流(换句话说、不会损坏任何部件)

或在时间上停止输出、还是在其他情况下?  

期待您的回复。

谢谢你。

郑杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jie、

    输入电流限制会限制每个周期中的电流。 这意味着该器件将继续开关、并且由于电流限制、很可能无法达到所需的输出电压。 在启动期间负载电流为1A 的情况下、器件可能根本无法启动。 由于您的负载看起来非常具体、因此您需要使用实际负载对其进行测试。

    如果器件能够启动、因为您的负载下降得足够快、达到足以启动器件的值、则电流限制不会阻止器件切换。

    当器件在此期间过热时、热关断可能会导致临时关断。 但一旦温度降低、器件将重新启动、因此您可能会在高负载期间进行热循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的及时帮助。

    我意识到我的言论 不是自行的,这使你误解了。

    启动期间无负载。

    我认为、在我的实际 systrom 中测试的大浪涌电流可能是 由输出电容器引起的。

    这可以解释为什么启动成功 、并得出此电流不会导致器件启动失败的结论吗?

    顺便说一下、电流在启动期间仅持续200us。 我很确定它不会触发热关断。

    郑杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jie、

    您是否测量了 VOUT 引脚和输出电容器之间的电流? 如果是、则当未连接负载时、从 IC 流出的电流用于为输出电容器充电。

    启动期间、开关电源消耗的电流通常大于正常运行时的电流、因为在启动期间、输出电容器需要充电至所需的电压。

    因此、只要您的输入电压不会因启动电流而下降太多、这是正常行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    正如您假定的、这是 VOUT 引脚和输出电容器之间的电流。

    >>因此,只要输入电压不会因启动电流而下降太多,这是正常现象

      您的意思是在启动,期间不需要电流来为电容器充电

    只要输入电压 不会降至2.7V 或更低、该怎么办?

     

    此致。

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jie、

    我的意思是、确保输入电压在启动期间甚至是稳定的是有道理的。 如果输入电容太小、则可能会在启动期间输入电压再次降至 UVLO 以下、然后直接相互启动2次。

    该器件将负责输出电容器的充电、您只需注意负载不会过高、输入电容器足够大且靠近 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    谢谢你。

    您的回复解决了我的问题。

    再次感谢您的善意。

    此致。

    Jie