This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:关于 tps65132A 80mA 应用的电感器选择。

Guru**** 2638575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969923/tps65132-about-the-inductor-choice-for-tps65132a-80ma-application

器件型号:TPS65132

尊敬的:

对于80mA 应用、我们能否将电感器从2.2uF 更改为4.7uF? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于80mA 模式、建议使用2.2uH 电感器、以获得适当的纹波电流、从而实现稳定运行。 此外、80mA 模式的所有验证都是使用2.2uH 电感器完成的、因此建议使用该值。

    此致、

    辽卡特