Other Parts Discussed in Thread: TPS65100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65100 尊敬的专家:
我们有一个8英寸 TFT 显示屏、VGL 需要-14V 至-12V、典型值为-13V、流耗小于1mA。 tps65100是否满足此要求?
我们发现 tps65100可以提供-12V@20mA 的电流、根据第21页的公式、当 Vo1=15V 和高于 VO2的光电流时、VO2 (max)可能达到-13V 以下。
请帮助确认这一点。
谢谢!