This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623-Q1:器件适用性和最小输出电容

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623-Q1, TPS61378-Q1, LM2623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969354/lm2623-q1-suitability-of-the-device-and-minimum-output-capacitance

器件型号:LM2623-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61378-Q1LM2623

您好!

我需要为2W 扬声器驱动器生成8.0V/0.3A 输出。

输入来自另一个降压稳压器,该稳压器通过汽车电池14V 生成3.8V (从3.590V 到3.916V 不等)。

我已参考数据表和 AN1221。  

1.请问 闸 控振荡器控制方案有何优点? 它适合我这里的应用

2.是否有 PN 的仿真模型可用?

我不清楚该器件的工作原理、AN1221中的 R5和 C3选择并不是直接的

如果我为我的应用检查占空比1-VIN/Vout 的正常升压公式、则占空比可以在51%到55%之间变化。 那么、我需要 R5吗?

4、输出电容 AN1221建议使用68uF 最小值、是否有相同的计算方法。 通常情况下、升压稳压器的输出电容取决于纹波规格、对于占空比为55%的大约25mV 纹波和 FSW 1.4MHz 的情况、Iout =0.3A、使用传统的升压输出电容公式可以得到足够的20uF 电容。

(以下应用手册中的方程式12)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    LM2623-Q1是一款非常老旧的器件。 您可以在此应用中使用 TPS61378-Q1。 它具有更高的开关频率、更小的 Rdson、更高的效率。 请参阅 TI.com 上的 TPS61378-Q1数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢你的答复。 我现在知道、这不是适合我的应用的解决方案。

    请您回答我的问题中的技术要点。

    谢谢、

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可能对查询提供任何支持?

    如果有此信息,它将对我们非常有帮助。

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    优点是 :LM2623-Q1的开/关调节模式及其超低静态电流可在非常宽的负载范围内实现良好的效率。  

    TPS61378-Q1有一个 MODE 引脚、可在 PFM 模式和强制 PWM 模式之间选择工作模式。 该器件还可在轻负载范围内实现高效率。

    此器件不存在仿真模型。

    内部 振荡器的占空比可通过 C3电容器进行编程。 为特定应用电路选择正确的 C3电容器以获得适当的占空比是一个反复试验的过程。 C3产生的非线性效应取决于输入电压和输出电压值。 无法计算特定输入和输出电压值的正确 C3电容器。 选择正确的 C3电容最好通过反复试验来完成、同时检查电感器峰值电流以确保它不会太接近器件的电流限制。 随着 C3电容器值的增加、占空比也会增加;相反、随着 C3电容器值的降低、占空比会降低。

    4.对于在 CCM 模式下工作的升压转换器,您可以将纹波 Cout、Iout 公式设计为等式12。 但 LM2623将在 PFM 模式下工作、因此需要更多的 Cout 来实现低输出电压纹波。

    我建议您选择 TPS61378-Q1、因为它的设计过程更简单。 WEBENCH、Excel 等许多设计工具可为您提供帮助。 每个外部组件选择步骤也非常清晰。