主题中讨论的其他器件: TPS61378-Q1、 LM2623
您好!
我需要为2W 扬声器驱动器生成8.0V/0.3A 输出。
输入来自另一个降压稳压器,该稳压器通过汽车电池14V 生成3.8V (从3.590V 到3.916V 不等)。
我已参考数据表和 AN1221。
1.请问 闸 控振荡器控制方案有何优点? 它适合我这里的应用
2.是否有 PN 的仿真模型可用?
我不清楚该器件的工作原理、AN1221中的 R5和 C3选择并不是直接的
如果我为我的应用检查占空比1-VIN/Vout 的正常升压公式、则占空比可以在51%到55%之间变化。 那么、我需要 R5吗?
4、输出电容 AN1221建议使用68uF 最小值、是否有相同的计算方法。 通常情况下、升压稳压器的输出电容取决于纹波规格、对于占空比为55%的大约25mV 纹波和 FSW 1.4MHz 的情况、Iout =0.3A、使用传统的升压输出电容公式可以得到足够的20uF 电容。