This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236EVM-676:EVM 的功能失败...

Guru**** 2516120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970053/tps61236evm-676-the-function-fail-for-evm

器件型号:TPS61236EVM-676
主题中讨论的其他器件:TPS61236P

尊敬的 Sirs:

我的客户测试了 TPS61236P EVM 的3.3V 至5V/2A 输出。

他始终连接电池的 Vin、同时也始终连接5V/2A 电子负载。

然后、他尝试控制 EN 引脚以启用/禁用 TPS61236P 以查看5V 输出。

但是、他发现 TPS61236 EVM 将发生故障、没有5V 输出。

我的客户测试方法是否存在任何问题(Vin 和 Vout 始终连接、但仅控制 EN 引脚)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请首先将 EN 引脚设置为启用状态、然后开启5V/2A 电子负载。 原因是启动期间 TPS61236P 预充电模式电流限制通常为0.25A。 它无法在重负载下启动。