This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:最大负载容量

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969927/tps23523-maximum-load-capacity

器件型号:TPS23523

您好!

你好。 但愿你一切顺利。

我们的客户希望将 TPS23523用于-48V 电信基础设施、他们遇到了 EVM、发现最大负载容量为400W。 根据他们的理解、此限制基于设计中使用的 FET。 如果是、他们能否在1kW 应用中使用它? 如果没有、我们希望您能建议另一款适合他们的器件。

期待您的建议。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cedrick、

    感谢您的支持!

    尽管 EVM 专为400W 而设计、但该器件可支持1kW 应用。 请在设计计算器中填写您的要求并发送给我进行审核。

    设计计算器位于产品文件夹下。

    此致、Rakesh