This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C24:输出为3.2V、而不是0.95V

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969919/tpsm846c24-the-output-is-3-2v-instead-of-0-95v

器件型号:TPSM846C24

大家好、

我们有一位客户将 TPSM846C24用于12V 至0.95V 的应用。 但是 、它们从 TPSM846C24获取的输出电压为3.2V。 我已经检查了原理图、图看起来是正确的。 下面是客户提供的原理图。 您能帮助我们确定错误的原因吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您是否可以让客户测量 R697和 R705模块侧的电压? 我想知道输出是否通过遥感线路正确反馈到器件 VS+和 VS-引脚。

    您是否还可以让它们测量 DIFFO 和 FB 引脚上的电压?

    此致、
    Kris