This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564201:要求查看 TPS 系列降压设计布局

Guru**** 2502725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969625/tps564201-asking-for-the-tps-series-buck-design-layout-review

器件型号:TPS564201
主题中讨论的其他器件:TPS563201

您好、先生、

 

我的客户希望进行设计

您是否会查看原理图和布局并提供意见?

 

设计材料

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    Edwin 将很快向您回顾布局和反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、  

    我在原理图中找不到这些器件。 布局似乎有问题、因为 Altium Designer 无法打开它。 请仔细检查。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    抱歉、设备已更改。 在此项目中、您可以帮助查看 TPS563201吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、  

    FB 分压器电阻器有点过大。 FB 对噪声非常敏感。 建议将 R727更改为1k Ω、R732 10k Ω。  

    其他产品看起来不错。  

    BRS、  

    Edwin。