This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175-Q1:增加软启动电容器或将其电介质从 COG 更改为 X7R 有哪些限制?

Guru**** 2525660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969958/tps61175-q1-what-are-limitations-of-increasing-soft-start-capacitor-or-changing-its-dielectric-from-cog-to-x7r

器件型号:TPS61175-Q1

我想将此设计中的软启动电容器增加到0.1uF、以使启动时间延长一倍、并降低额定负载下的峰值启动电流。 CSS 的现值为47nF、是设计中允许的唯一值(附加)。 我有疑问

1 - 47nF 是该设计允许的最大值吗?

2-如果允许0.1uf 的较大值,电容电介质可以是 X7R,而不是 COG/NPO,因为 COG/NPO 不适用于较大的电容值。

3 -除了峰值启动电流降低之外、还有哪些其他注意事项会因启动时间加倍而引起关注?

e2e.ti.com/.../22V-50mA-85C-TPS61175QPWPRQ1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的参与。

    1、47nF 不是 SS 允许的最大值。  对于大多数应用、47nF 电容器可消除输出过冲并降低峰值电感器电流。

    2.是的、X7R 正常。

    3.正如我所知,不存在其他明显的问题。

    如果您有其他问题、请告诉我。