This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3425:输出电容值

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, OPA211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968067/ref3425-output-capacitor-value

器件型号:REF3425
主题中讨论的其他器件:OPA1612OPA211

您好!

数据表中„μ F 稳定输出电容值"为0.1µF μ F - 10µF μ F。

当100µF 被使用时、是否会出现任何可能的问题?

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    100uF 过大、可能导致输出缓冲器不稳定。 这种不稳定性会使输出偏离预期电压或发生振荡。

     我建议使用输出外部运算放大器缓冲器来驱动100uF。

    100uF 电容器的需求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    所使用的 ADC 需要 REF 输入端的100uF 电容。

    您建议使用哪种运算放大器缓冲器来驱动100uF (单电源5V)?

    谢谢、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    这是单个 ADC REF 输入吗? 我没有看到这么高的值。

    您能否共享 ADC 名称或 UC 名称? 如果 NDA 可以随时将其脱机并向我们发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    它是 AD7767。

    此致、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    我已将其分配给精密运算放大器团队、他们可以为您提供强烈的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    很期待这件事。

    谢谢、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用我们的最低噪声运算放大器 OPA211或 OPA1612来缓冲基准电压。  您必须使用特定补偿来驱动大电容负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    从 AD7767数据表可以看出、他们使用的基准将驱动直接连接到 VREF+引脚的100uF 负载。 ADC 的输入和 REF 引脚确实代表动态负载、其中所需的电流本质上是瞬态的、并且随转换周期而变化。 因此、如果您在 VREF+上添加运算放大器缓冲器、通常并不重要、因为它必须具有足够的速度和瞬态电流能力来驱动引脚。 否则、可能会通过添加额外的电路来降低转换器的性能。

    如果您需要一个可直接在其输出端驱动100uF 的运算放大器缓冲器、那么我们应该能够提出一个建议和一个补偿方案、以便它保持稳定。 但是、如果您尝试优化转换器性能、并在 VREF+引脚上具有100 uF 负载、这是一项更复杂的任务。

    TI 的转换产品 e2e 论坛对驱动转换器引脚以实现最高性能有着最深入的了解。 他们当然关注 TI 的转换器产品、但可能遇到了 AD7767、并对如何以最佳方式驱动其 VREF+引脚有了一些想法。 另一方面、我想知道您为什么不应用 AD7767数据表中显示的基准电压、因为在不添加额外运算放大器的情况下、解决方案似乎已经存在。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    我可以尝试    使用100uF 电容负载的 OPA211或 OPA1612。 缓冲器的 BW 要求是什么? 请告诉我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    在100uF 容性负载下、OPA211的补偿可能如下所示。  

    我将一个简短的介绍汇总在一起、但它是稳定的。 它没有太多的带宽。 下面是以25Hz 的频率进行仿真的方波。   

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/OPA211-_2B00_-100uF-load-01112021.TSC

    最棒的

    Raymond