This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:电源管理论坛

Guru**** 2539140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969654/bq76920-power-management-forum

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: UCC27511A

我正在审查一个 BMS 设计、该设计使用 BQ76920、并使用采用 HEF4011BT 与非门的驱动电路来驱动8个充电和8个放电 FET。   这适用于高功率设计、该设计被称为处理12伏生命周期组并提供高达200A 的连续脉冲和800A 的脉冲。

我的问题是、使用与非门的驱动电路是否提供了增加的驱动电流来控制 CHG 和 DSG 门?  与使用 UCC27511A 等特定栅极驱动器相比、此类设计是否具有性能或优势

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FJ、

    4000系列逻辑器件是早期的逻辑器件系列之一、仍然是一种流行的高电压逻辑器件、在许多应用中广泛使用。  查看数据表、每个电源1.5V 时、每个驱动器的 IOH/IOL 幅度为3.4mA。  UCC27511A 的输出能力列为4A/8A、因此驱动器的性能要高得多。  在您的原理图剪辑中、流向栅极的电流将受到1k R9的限制(如果每个 FET 的电流是单独的、则为 R3) 、因此使用12V 驱动器时、您只能获得小于12mA 的电流。  查看其中一个 FET、可以看到 Ciss 为18nF、即8 144 nF。 我希望 R9可能需要对高电流开关的最终值进行一些调整。  驱动器可能更有能力和可预测性。  如果您对驾驶员的应用有疑问、向驾驶员发布特定问题可能会有所帮助。