This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:需要帮助! 我可以将参考 TIDA-020030用于三相逆变器吗?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969587/ucc21750-need-help-can-i-use-reference-tida-020030-for-3-phase-inverter

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件:TIDA-020030

尊敬的所有人:

 我的要求是25KW 的三相逆变器、具有 I/p 450Vdc 和 O/p 415VAC。

我是否可以使用3张 TIDA-020030参考设计卡并以120°的距离发射这些卡?  

提前感谢。

此致、

 Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vijay、 我们还未在这个方向上测试过这个设计、但我认为没有理由不能使用这个设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否帮助我为什么每个栅极 IN+和 IN-都有2个 PWM 输入(对于 INU+和 INU-、与 INL+和 INL-相同)? 如果我使用微控制器驱动此卡、那么我通常只在 U+和 L+上提供 PWM 信号、对吧?

     此外、您是否有任何适用于 TI 微控制器的三相 PWM 的参考代码可供我共享以进行测试? 非常期待您的回复。

    此致、

     Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vijay、

    您可以获得更好的抗噪性能、从而驱动 IN+和 IN-。

    至于参考代码、请在相应的处理器论坛中发布新请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     感谢您的快速回复。 请您详细说明一下您的意思是"您可以通过 IN+和 IN-获得更好的抗噪性能。" 我以前从未使用过 MOSFET 驱动器、因为我不熟悉为电子产品供电。 您能否与我分享任何培训 文章或视频、以便更详细地了解它。 我甚至不知道如何使用 IN+和 IN-驱动。 非常期待您的回复。

    此致、

      Vijay

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vijay、

     数据表中 IN+和 IN-的9.2.2.2 PWM 互锁部分介绍了对 IN+和 IN-的需求。 这种"互锁"用于防止同一桥臂的高侧和低侧同时导通。

    我们有一系列有关栅极驱动器的出色视频、建议您观看。 它将帮助您加快栅极驱动器设计。

    training.ti.com/power-switching-device-cannot-drive-themselves-mastering-art-high-voltage-gate-driver-design-ups