This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:UCC28704 Tina TI 仿真未按预期工作。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968812/ucc28704-ucc28704-tina-ti-simulations-not-working-as-expected

器件型号:UCC28704

您好!

希望你们做得好。

我们正在尝试根据 webench 提供的报告运行 ucc28704的仿真模型。

输出降至零、VDD 引脚读数为100V、这在数据表中过高。

我将随附 Tina 文件和下面的 webench 报告

e2e.ti.com/.../6712.WBDesign10.pdf

e2e.ti.com/.../AUX_5F00_12V_5F00_rev1_5F00_1-_2D00_-autosave-20_2D00_10_2D00_03-16_5F00_44-_2D00_-autosave-21_2D00_01_2D00_06-17_5F00_12.TSC

您能帮助我们理解为什么它的行为是这样的吗?

我们使用相同的电路板设置、电路板无法提供12V 的输出。 它卡在110mV。

谢谢你

此致

Harini Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我无法打开仿真文件。 您能否附上仿真中所用原理图的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Pye、

    但愿你一切顺利。

    很抱歉文件损坏。

    请在下面找到所附的图像、了解我们为验证工作台设计而运行的仿真。

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过比较仿真中原理图的元件值与设计中的元件值、可以看到设计中的 RCS = 1.5欧姆、仿真中的相应元件 R4 = 1.5欧姆。 如果 CS 引脚上的电压远高于其应有的电压、则器 件可能会检测到初级过流故障、这可以解释稳压不足的原因。

    尝试更改该组件值、然后查看该值是否可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AUX_5F00_12V_5F00_rev1_5F00_1-_2D00_-autosave-20_2D00_10_2D00_03-16_5F00_44-_2D00_-autosave-21_2D00_01_2D00_06-17_5F00_12-_2800_1_2900_.TSCHi、

    我们纠正了错误。 并尝试运行仿真。 但没有什么变化。

    是否需要设置任何仿真设置才能运行适当的仿真?

    我们从 webench 获得了该设计、并制作了一个原型、发现该原型出现了故障。

    在进行下一个修订之前、我们希望使用仿真来符合设计要求。  

    已连接 UCC28704电源设计的 TINA TI 模型。 请模拟并确认其工作情况。

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有用于打开文件的程序、也没有下载程序的能力。

    不过、通常情况下、为了确认仿真的运行、您可以执行一些操作。 请按此顺序尝试这些调试步骤。

    • 首先、确保仿真是从0Vin 开始的瞬态仿真。 您可能会在仿真中遇到问题、在仿真开始时直接应用最终的 Vin 值、因为仿真需要初始化网络。 如果要查看稳态运行、首先需要仿真启动。
    • 接下来、通过探测 DRV 信号来检查器件是否正在切换。 如果器件未切换、请检查器件的其他输入、以确保它们处于正确的工作范围内、并且器件不会进入故障状态。 如果引脚的值看起来超出范围、请检查连接到该引脚的元件是否正确。
    • 您可能还需要尝试通过三个2.67Meg 电阻器断开 VDD 与 VS1的连接、而不是使用从0-25Vdc 转换的直流电源。 您之前提到过 VDD 为100V、这样做可能有助于简化检查高压来自何处的调试。
    • 此外、它可能有助于将该组件建模为开关、而不是使用 MOSFET。

    请注意、TI 确实为此器件提供了 PSpice 瞬态模型、您可以在"设计工具和仿真"下的"设计和开发"部分的产品页面上找到该模型、您可以将其用作参考或编辑以满足您的需求。 这可以使用 PSpice for TI 来运行