This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:LMR36006FSCQRNXRQ1的 PFM 模式

Guru**** 2530270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969898/lmr36006-q1-pfm-mode-of-lmr36006fscqrnxrq1

器件型号:LMR36006-Q1

您好!

我对 LMR36006FSCQRNXRQ1有以下疑问

1)在多大的负载电流下、稳压器从 PWM 模式切换到 PFM 模式? 如何计算电流值?

2)如何确定 PFM 模式工作中的工作频率/功率耗散/电感值/输出和输入电容值?

谢谢

Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    1. 请参阅以下应用报告、其中详细介绍了以下问题。
      了解 LMR36006/15的模式转换
    2. 有关详细步骤、请参阅数据表的"应用和实施"部分。

    谢谢、
    Alejandro