This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:与 BQ25798的差异(或者、我能否将太阳能电池板与 BQ25792搭配使用)

Guru**** 2549130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968891/bq25792-differences-with-bq25798-or-can-i-use-solar-panel-with-bq25792

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25798

您好!

我看到即将推出的 BQ25798支持太阳能电池板。

在第一个视图中、我看不到与 BQ25792的区别。

是否可以将太阳能电池板与 BQ25792一起使用?

使用 BQ25798有什么好处?

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    BQ25798集成了 MPP 采样功能。 它将定期停止开关并重新测量太阳能电池板开路电压、以便计算 VINDPM 在调节输入电压时使用的更精确的输入电压。  BQ25792仍可与太阳能电池板源配合使用、但 VINDPM 调节是固定的。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的回答。

    我在规格中看到(8.3.4.4)

    通过设置寄存器位 FORCE_VINDPM_DET=1、可以随时重新测量 VBUS0。 转换器
    停止开关、ADC 测量 VBUS 电压、VINDPM 寄存器字段更新、然后
    FORCE_VINDPM_DET 位返回0。

    我想知道主机是否可以通过将 FORCE_VINDPM_DET 常规设置为1来执行某种 MPPT 跟踪?

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    自动 VINDPM 功能的工作原理是测量空载电压(VBUS0)、然后从该值中减去一个固定电压、如下所述:

    默认 VINDPM 阈值设置为 VBUS0 - 1.4V (VBUS0 >= 7V)或 VBUS0 - 0.7V (VBUS0 < 7V)。

    如果您的太阳能电池板的其中一个固定电压 I2C 选项并提供正确的 MPPT 值、那么您的想法将会奏效。  否则、我建议使用 BQ2598的 MPPT 功能。

    此致、

    Jeff