This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2018:bq2018

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969470/bq2018-bq2018

器件型号:BQ2018

您好、先生、

我知道、我们有 G4版本是无铅器件。

我的客户希望订购 BQ2018TS-E1TRG4,但现在 SAP 中没有“BQ2018TS-E1TRG4”这样的 MPN。

如果“BQ2018TS-E1TR”符合任何绿色环保零件法规(无铅),请检查并再次提出建议吗?

谢谢、Ian。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    让我与我们的 PME 核实一下、该部件确实很旧、因此可能很难找到有关该部件的信息。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我正在咨询质量团队、但请查看此链接、它可能会回答您的问题:   谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    我们质量团队的反馈:

    引线框采用 NiPdAu 镀层、因此没有用于焊接到客户电路板的引线。  

    模塑化合物不使用任何溴和锑阻燃剂、符合 UL-94 V-0。  

    内部导线材料为 Au。 因此、该产品符合绿色环保标准。

    谢谢、

    鲁什