This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:即使 VDD 低于32V、器件也会损坏

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969567/ucc27531-the-device-broke-even-if-the-vdd-is-below-32v

器件型号:UCC27531

大家好、

在包含 UCC27531的客户电路板中、器件 VDD 在加电时具有过冲、并上升至30V (但从未超过30V)。 问题是每次发生时都会损坏 UCC27531。 客户已通过减慢 VDD 的上升速度并消除过冲来解决该问题。 客户想了解 VDD 低于32V 时发生故障的原因(根据数据表第7.3节、32V 是 VDD 的最大电源电压)。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您联系 E2E!

    由于是星期五下午、我们的设备专家将在周末外出。

    我们的专家将于下周初回来与您交流。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我将离线跟进、您可以在其中分享运行条件的详细信息。

    同时、我将把这个线程标记为已解析。

    此致、

    -Mamadou