This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:升压转换器布局审查

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969540/tps40210-boost-converter-layout-review

器件型号:TPS40210

大家好、

在升压配置中对 TPS40210进行布局审阅时、我需要一些帮助。

主要关注的是热密度和热耗散能力。

我可以通过电子邮件共享所有必要的文件。  

提前感谢您的支持。

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我向您发送了一个友谊请求、您可以在私人讨论中共享文件。

    一般而言、我必须提及的是、对布局进行目视检查无法确保电路板能够处理功率密度。 最好是热仿真。 如果已知每个组件的耗散功率、则可以执行此类仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte、我将向您发送一封电子邮件。 我们是否有客户可以使用的热仿真工具?

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于热建模涉及 PCB 结构、而 TI 不提供电路板创建、因此 TI 没有可供客户使用的模型。 通常、热建模的良好起点可以是网络制造商或 PCB 制造商。

    但是、无论如何、对于热模型、您通常需要进行几周的准备和建模。