This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:SRP/SRN 电阻器的功能是什么?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969437/bq25713-what-is-the-function-of-srp-srn-resistor

器件型号:BQ25713

大家好、

客户询问2个问题。

 SRP/SRN 电阻器的功能是什么?  您能简要描述 一下理论吗?

2.是否有 SRP/SRN 10 Ω 电阻值漂移的经验?(10 Ω→45 Ω、10 Ω→144 Ω)

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    这些电阻器用于保护和平衡。 不过、几乎没有电流流动、值不应漂移!  

    您是否从电路板上取下电阻器并进行测量? 如果在板上、您的值可能包括其他组件。

    您在检测 IBAT 时是否遇到问题? 在正常情况下、这些电阻器不应影响 R8上的电流感应。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 林红、

    这种情况无法为电池充电。

    如果两个电阻不平衡、如何导致充电器停止对电池充电?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    在理想的世界中、这一点无关紧要。 但是、SRN/SRP 始终存在一些泄漏。 如果电阻器不平衡、两个电阻器上压降的差值将添加到感测到的电压中以进行电流测量。 您的 ICHG 调节将非常关闭并导致问题。

    此致、

    林红