Other Parts Discussed in Thread: LM46002
我使用 LM46002作为逆变器、以便在输入电压=+12V 时获得-12V 输出。 在轻负载条件或低负载条件下可正确调节输出电压、但当我连接1A 负载时、转换器输出(-12V)不稳定、并且转换器无法调节输出。 我已意识到 LDO 基准电压(Vcc)降至低于其 UVLO (3.2V)、进而关闭转换器输出。 您可以在以下捕获中看到输出和 LDO 电压的行为:
1A 负载下的-12V 输出:
在 Vcc 引脚上测得的 LDO 电压:
为什么我在1A 负载时会出现这种行为? 请仔细查看附件(设计原理图):
默认情况下、我使用转换器的软启动。 如果我在 CSS = 100nF 的情况下增加软启动持续时间、则在 I_LOAD = 1A 时、输出被正确调节至-12V。
我想了解这个问题的根本原因。 提前感谢您的支持。