This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:采用小型封装的高 PSRR 可调节线性稳压器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS784, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969519/tps7a20-high-psrr-adjustable-linear-regulator-in-small-package

器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件: TPS784TPS7A90

您好!

我想知道 TPS7A20是否有可调节版本(现在或未来几个月内推出)。  是否还有任何具有更高 PSRR 的新器件?  如果规格与 LT3045类似或优于 LT3045、将会有所帮助。

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们当前最佳的解决方案是 TPS7A90、它结合了噪声、PSRR + IOUT 和 VOUT 调节。 就300mA + VOUT ADJ 而言、它将是 TPS784。

    与 LT3045相比、我们有一些正在开发的器件、这些器件将在今年晚些时候推出。

    此致、

    Wilson