This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:BQ25618问题

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968392/bq25618-bq25618question

器件型号:BQ25618

1、/CE 引脚,是否已启用芯片直接接地?

2、PSEL 引脚,可设置充电电流 I2C。 脚部是否可以在不使用它的情况下悬吊?

3、/QN 引脚,运输模式控制、这是基带 IO 端口控制吗?

4、芯片配备了看门狗电路。 是否通过 I2C 进行设置?

如果基带芯片软件崩溃、如何关闭并重新启动系统?

5、如果我们不使用 PMID、PMID_GOOD、我们是否只将鼠标悬停?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ25618.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    1、/CE 引脚,是否已启用芯片直接接地?

    /CE 引脚 在内部下拉至低电平、您必须将其接地以启用充电。

    2、PSEL 引脚,可设置充电电流 I2C。 脚部是否可以在不使用它的情况下悬吊?

    PSEL 引脚设置输入电流限制。 这是输入电流限制、可以通过写入 IINDPM 寄存器来覆盖。

    3、/QN 引脚,运输模式控制、这是基带 IO 端口控制吗?

    我不知道您所说的基带 IO 端口控制。

    4、芯片配备了看门狗电路。 是否通过 I2C 进行设置?

    是的、REG05[5:4]。

    5、如果我们不使用 PMID、PMID_GOOD、我们是否只将鼠标悬停?

    正确

    此致、

    Ricardo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1,可通过 I2C 寄存器?控制运输模式

    2,Jeita 充电、是否有一个简单的公式来计算电阻?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    1,可通过 I2C 寄存器?控制运输模式

    如 8.3.7.1 BATFET 禁用(进入运输模式)和 8.3.7.2 BATFET 启用(退出运输模式)中所述、可以通过适当地设置 BATFET_DIS 位来进入运输模式。

    2,Jeita 充电、是否有一个简单的公式来计算电阻?

     如8.3.6.4.1充电模式期间 JEITA 指南合规性中所述、有两个用于计算 RT1和 RT2的公式。 要计算 RT1和 RT2、您需要知道所需的 T1和 T5以及 NTC 和 T1和 T5的电阻。


    此致、

    Ricardo