This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:BQ25611D:STAT 闪烁

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969293/bq25611d-bq25611d-stat-blinking

器件型号:BQ25611D

您好!

我的客户对 BQ25611D 进行了评估。 但他发现、当充电至4.1V 时、STAT 引脚的 LED 指示灯将闪烁。 我正在尝试弄清楚这个故障是什么。 但根据数据表(搜索"Blbing")、仅发现安全计时器过期故障。 我想知道是否有其他故障会导致闪烁。 谢谢。  

www.ti.com.cn/.../bq25611d.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    查看 表9-5。 STAT 引脚状态、我们可以看到 STAT 闪烁的可能条件。 列出了以下条件:

    '输入过压、TS 故障、安全定时器故障或系统过压'

    请减轻导致这些情况的原因以继续充电。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    感谢您的回复,根据数据表,这是否意味着所有这些故障都将显示相同的闪烁模式:1kHz?  

    还有一个问题、是否有禁用闪烁的方法?  我的意思是完全不使用该函数。 只需要低电平和高电平指示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日与您再次进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    所有故障条件都共享相同的1Hz 闪烁模式。 遗憾的是、对于您的应用、闪烁的 STAT 输出无法抑制。 值得注意的是、理想情况下、这些故障情况不会经常发生。

    此致、

    Ricardo