This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:有时 LODRV FET 烧坏

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968807/bq24610-sometimes-lodrv-fet-burns

器件型号:BQ24610

你(们)好

这是我的动态原理图

我正在使用 摇臂开关(J2)

当我打开摇臂开关时、Q5 (LODRV FET)有时会灼伤

我尝试将 FET (较大的 ID)更改为 FDS8638、但情况相同

1.摇臂开关打开/关闭噪音是否存在问题?

2.如何选择栅极电阻值

我 正在使用的 FDS8447具有19~27nC 的 Qg、但 sis412DN (BQ24610数据表中的参考器件)具有3.8nC 的 Qg。 具有较大 Qg 的情况下、这是否不好?

如果您有其他解决方案、请告诉我

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上传 原理图、因为它看起来不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daeson、

      摇臂开关的用途是什么?您能否描述触发开关时的测试条件? BQ24610EVM 上使用了 FDS8447 、因此该 FET 选择不是问题。 栅极电阻会减慢开关 MOSFET 的关断和导通时间。 您可以使用4.7或10欧姆栅极驱动电阻器。 栅极驱动电阻值越高、导通/关断时间越慢、耗散的热量越多、效率也越低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

    很抱歉、我不想解释摇臂开关。

    开关连接到 J2、VDD_24V 电源连接到电机、WiFi 模块和摄像头。

    如果我使用栅极电阻器、那么我是否应该为 Q5和 Q4添加相同的值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daeson、

      通常、该电阻器用于降低栅极驱动的速度以降低 EMI、因此主要优势仅在于降低 HSFET 的速度。 在部件切换时、摇臂开关从 SYS 断开24V 输入电源是否会发生损坏? 还是另一种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar

    在器件切换时、它绝不会损坏。

    连接摇臂开关时(SYS 的24V 输入电源)、它会被损坏

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daeson、

     当 LSFET 关闭时、HSFET 和 LSFET 的固有体二极管将阻止从 VIN/VSYS 轨到 GND 的传导路径。 我没有看到任何 LSFET 传导电流的路径、因此它可能会损坏。 如果系统中未使用摇臂开关、您是否看到任何损坏?