This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116的电流传感器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969333/lm5116-current-sensor-of-lm5116

器件型号:LM5116

你(们)好,先生

我正在尝试使用 LM5116同步降压控制器执行电池充电器项目。 我可以将 Rs 放置在图1中、而不是图2中
我的目的是使用 MCU 的输出电流(电池)来驱动充电器。 LM5116已经做到了这一点、请告诉我

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nhat、

    LM5116 CS 和 CSG 引脚不能用作 LM5140用于高侧电流感测的 CS 引脚。

    您可能需要使用放大器和电流感应电阻器为 LM5116和 MCU 提供电流信息  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我必须在 LM5116的输出端添加一个电流传感器、以便为 LM5116和 MCU 提供电流信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nhat、

    是的、您需要添加一个电流传感器来实现这一目的、还需要注意放大器的带宽、因为它需要向 LM5116提供瞬态开关电流信息  

    B R

    Andy