This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:用于检测欠压的 TPS2663 PGOOD 和 FLT#

Guru**** 2813565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969420/tps2663-tps2663-pgood-and-flt-to-detect-undervoltage

器件型号:TPS2663

大家好、团队、

我将在 MPPT 充电器项目中使用 TPS26630。 我正在尝试使用  微控制器根据 PGOOD 和 FLT#信号对输入(PV 面板)的实际情况进行解码。 我的主要目的是将输入上的低电压(在夜间 PV 电池板的输入电压下降期间)与故障区分开来。 我的主要问题是可以使用 PGOOD 和 FLT#来实现该目的吗?

此外、正如我在另一个论坛问题(TPS2663:TPS2663 PGOOD 和 FLT#问题)中所询问 的、对于低于4.5V (最小光电压)的输入电压、我应该忽略 PGOOD 和 FLT#引脚信号。

您能帮我填充推进器表吗?

PGOOD=0且 FLT#=0  

2. PGOOD=0且 FLT#=1

3. PGOOD=1且 FLT#=0

PGOOD=1且 FLT#=1

非常感谢您的支持、我正在研究充电器运行的算法、我必须确定真值表。

提前感谢、

Dmitriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitriy、

    感谢您的支持!

    当输入电压<4.5V 时、您是否想知道 PGOOD 和 FLT#的状态-对吗? 我对询问真相表有点困惑。 您能澄清一下

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    不、我是说我知道对于小于4.5V 的输入电压、不必考虑 PGOOD 和 FLT#、因此我们将讨论大于4.5V 的电压下的欠压事件。

    但是、在对这个主题进行了更详细的思考之后、我认为无法使用 FLT 和 PGOOD 信号将欠压事件与任何其他故障区分开来。 这是因为每次发生故障时、FLT 引脚都会变为低电平、内部 FET 关闭、因此 PGOOD 引脚也会变为低电平、因为 PGTH 引脚连接到 OUT 端子。

    你明白了我的观点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitriy、

    正确。 无法将 UV 故障与其他故障区分开来  

    此致、Rakesh