This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:CAN#39;t START at LOAD 2.5A

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969049/tps25947-can-t-start-at-load-2-5a

器件型号:TPS25947

你(们)好

Tps25947被施加到50W SMPS 的输出上。 (输出:13V 3.5A)

但是、它不会在2.5A 负载下启动。

从空载开始、提升负载将在4A 时切断。

但它不会以2.5A 以上的电流开始。

我更改了 Cdvdt 和 Rilm、但它不起作用。

还有其他方法吗?e2e.ti.com/.../50W_5F00_200106_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的查询!!

    启动失败的原因可能是器件功率耗散增加导致器件温度达到热关断温度。

    请尝试增大 Cdvdt 或减小 Cout。  

    启动期间的总负载是多少? 此外、请使用恒定电阻负载进行测试。 恒 定电流负载不会提供准确的结果。

    您能否共享输入电压、输出电压、流入输入电压引脚的电流的测试波形 ? 您还在哪个电路板上进行测试?

    请帮助回答上述问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的支持。

    通过如下方式更改解决了该问题。

    CDV/dt:3300pF=>220pF

    COUT:220uF=>100uF

    问题

    1. 如果我按上述方式进行更改,是否没有问题?

    2.变更和解决方案的原因是什么?

    3.当我将电子负载设置设为 cc 和 CR 时、结果略有不同、是否有原因?

    此外,我附加最终结果波形。(CH1:输入 V,ch3:输出 V,CH4:输入 I)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在启动期间,输出电容器消耗大量电流,因此器件上的功率耗散会大幅增加,从而导致器件结温升高。 当该温度达到热关断阈值时、我们的器件会自动关断以防止其损坏。  

    使用适当的 Cout 和 Cdvdt 值有助于降低启动期间的功耗、从而防止器件温度达到热关断阈值。

    选择的值进行比较   

    CDV/dt:3300pF

    COUT:220uF

    启动期间的最大总电流=浪涌+Iload = 133mA+2.5A。

    启动失败的原因可能是器件功率耗散增加、导致器件温度在器件启动之前达到热关断温度。

    但当您更改值时  

    CDV/dt:3300pF=>220pF

    COUT:220uF=>100uF

    由于功率耗散减少、器件在启动前不会达到热关断。  

    CC 和 CR 负载

    我们建议在 CR 模式下使用电阻负载或回放测试电子保险丝器件。 使用 CC 负载会导致此问题:

    • 对于电阻负载、输出工作点将由电流限制工作模式下的电子保险丝决定。 在有源负载(e-load)的情况下、输出电压和电流将由电流限制模式下的 e-load 特性和 eFuse 特性决定。 因此、负载电流不能受电子保险丝设定电流限制的限制。 您将观察到与电流限制值不同的电流。
    • 备选说明:当电子保险丝器件达到电流限值时、该器件充当电流源。 如果在 CC 模式下使用电子负载进行测试、则会在网络中串联两个电流源。 当电子 CC 负载超过电子保险丝器件的设定电流限值时、电子负载会尝试下拉输出电压并改变除电流限值以外的工作电流。

    您是否使用 CR 负载进行测试? 您要在哪个板上进行测试? 您能否使用 CR LOAD 共享结果? 您是在启动期间改变负载还是保持恒定?

    此致

    Kunal Goel

    ------------------------------------------------------------------

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。