This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:使能输入(EN)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969538/lp5036-enable-input-en

器件型号:LP5036
主题中讨论的其他器件:LP5030

您好!

我的问题与 LP5030/6的芯片使能(引脚43)有关。

  1. 当通过引脚43禁用时、I2C 总线是否仍然工作?
  2. 当通过引脚43禁用时、固件是否仍在芯片内部运行?
  3. 当引脚43从禁用状态移至启用状态时、这是否会影响任何 I2C 寄存器?
    1. 图8.4建议器件始终经过初始化序列、并且所有寄存器均复位。   请确认。
  4. 如果引脚43为高电平/低电平、启动时是否存在任何问题?\

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    没有 I2C 接口不工作、寄存器不能写入。
    2.没有器件会进入关断状态。
    3.当 EN 切换为高电平时,所有寄存器都将复位。
    4.我认为 EN 引脚没有其他问题。 它可以在 VCC 上电之前或之后切换为高电平。 它可以在任何状态下切换为低电平。