This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:选择建议

Guru**** 2511025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, TPS630250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968862/tps63802-selection-recommendation

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件: TPS630250

大家好、  

我正在寻找单节锂离子电池输入降压/升压稳压器 VOUT 3.3V、IOUT=3A、IOUT=2A 的升压模式。  

由于过孔尺寸限制、我的电路板中不能有0.4mm 间距的 BGA。  TPS63802看起来很匹配、但对于降压和升压模式、未明确给出 IOUT 信息。 降压和升压模式下均为2A、如果不能、请推荐合适的降压/升压转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jvasanthan:

    输入电压范围是多少? 它主要取决于峰值电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、  

    输入电压范围为3.0V-4.2V。 峰值电流为3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我已经浏览了降压/升压转换器数据表、并缩小了2个器件 TPS63802和 TPS630250 (QFN)的范围。 您推荐哪一个?

    要求:
    1.输入电压:3.0V-4.2V
    2.输出电压:3.3V
    3.持续电流- 2A
    峰值电流为3A

    此外、TPS63802没有库存、是否知道何时会有库存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jvasanthan:  

    我认为 TPS63802要好得多。 但当 Vin 降至3V 时、如果支持3A 负载、可能会有一些风险。

    3A 负载的持续时间是多少? 它是脉冲吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、  

      当 VIN 大于3.3时、TPS63802是否支持3A 负载?  

    由于负载是动态的、因此很难计算持续时间。  

    此外、对库存有什么想法? TI 以及 TI 分销商均不提供该产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jvasanthan:  

    它就在边界上。 您可以查看数据表中的图10-2。  

    对于库存、很抱歉我不知道这一点。 您可以联系我们的客户服务或销售人员。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、  

    数据表中图10-2中显示的图形是否指示连续电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jvasanthan:

    是的、它是连续电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、  

    注意到了 OK。  

    下面是 PCB 布局的快照。 如果您有任何观察结果、请检查一下并告知我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布后无法看到图像。 重新附加图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、  

    我今天必须释放光绘。 请尽早提供您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jvasanthan:

    我有一个快速检查。 它看起来很好。

    但反馈电阻网不清楚。 只需确保布线较短且可靠即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Minqiu。  

    有关反馈电阻器、请参阅下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jvasanthan:

    现在看起来更清晰。 是的、很好。