This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:省电模式

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969274/tps61027-power-save-mode

器件型号:TPS61027

大家好、

我对 TPS61027有疑问。

省电模式下的频率是多少?
我想它的频率会随条件而变化、您正在检测什么?
它是电压吗? 还是电流?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata 您好:

    影响频率的因素太多。 在电路板中进行测试是电池供电的。

    请问您提出此类问题的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqiu


    感谢你的答复。
    客户在省电模式下切换1kHz。
    有声音、但禁用省电模式后有所改善。

    我听说过省电模式下的开关频率、以供开发参考


    在这种情况下、请告诉我以下值。
    -省电模式的电压阈值是多少?
    -释放省电模式时的电压阈值是多少?
    -省电模式的负载电流阈值是多少?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata 您好:

    如果客户可以接受禁用省电、则会保持高开关频率、并且没有可闻噪声。  

    阈值和电压阈值与批次因素相关、难以给出。