This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:I#39;m 正在寻找竞争对手#39的 DC/DC 数字控制器和 DrMOS 电源模块的替代产品。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53688, CSD95480RWJ, CSD95490Q5MC, TPS53622, TPS53676, TPS53681, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969340/tps53688-i-m-looking-for-a-replacement-for-the-competitor-s-dc-dc-digital-controller-and-drmos-power-module

器件型号:TPS53688
主题中讨论的其他器件: CSD95480RWJCSD95490Q5MCTPS53622TPS53676TPS53681TPS53647

您好!

一位客户要求我推荐可替代其现有直流/直流数字控制器和 DrMOS 电源模块的 TI 产品。

供参考、他们一直在使用 Renesas ZL8800 + ISL99140、但 Renesas 似乎宣布 ISL99140过时。

他们正在寻找 ISL99140的替代产品。

我检查了 ISL99140数据表、我认为客户也应该更改 ZL8800。

不管怎样、TPS53688是一款类似的产品、但我不清楚、因为其数据表中没有太多信息。

您能否告诉我可以替代 Renesas ZL8800 + ISL99140解决方案的 TI 产品的器件型号?

最好是引脚对引脚、但没关系。

如果您需要 ZL8800和 ISL99140的数据表、请告诉我。 我要连接它。

此致、

Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要 P2P 兼容性、我们可以通过多种方法替换这些设备。  

    有关功率级、请查看 CSD95490Q5MC、CSD95480RWJ、CSD95410 (从旧到新)

    有关控制器、请查看 TPS53647、TPS53622、TPS53681、TPS53676、 TPS53688 (从旧到新)。  

    其中一些器件可能受 NDA 限制。 要获取完整的数据表、您可以通过电子邮件向 VR[at]list[dot]ti[dot]com 发送请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Matt Schurmann、您好、

    我将检查您提到的器件。

    非常感谢您的反馈。

    此致、

    Kevin。