This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:LM2941 Q100问题。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47-Q1, LM2941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968627/lm2941-lm2941-q100-question

器件型号:LM2941
主题中讨论的其他器件:TPS7A47-Q1

你(们)好

客户在 ADS 项目中考虑了 LM2941LD 产品。

但是、由于未通过 Q100认证、因此无法使用该产品。

请推荐符合以下规格的产品。

电池输入:6 ~ 26V

LDO 输出:9V/1A

输出类型:ADJ

使能功能是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cho 您好、

    TPS7A47-Q1符合上述所有要求并通过了 Q100认证。 请告诉我们这是否有效。

    谢谢、

    Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    感谢您的支持。

    很抱歉、我一直在等待客户的回复、所以我迟到了。

    客户表示 TPS7A47-Q1价格高、所以很难使用。

    它的成本是 LM2941的四倍。