This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:关断延迟

Guru**** 2388640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969494/lp87702-q1-shutdown-delay

器件型号:LP87702-Q1

尊敬的团队:

有一个关断延迟寄存器。 波形下方表示关断延迟为0ms、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    我已将此问题分配给该设备上的专家、但他们位于欧洲、因此我不希望您在1月11日星期一之前收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    你是对的。 屏幕截图中的关断延迟为0ms。

    此致、

    Samuli Piispanen